您好,TI团队:
我正在使用LP5569处理一个闪烁和变暗LED的项目。 执行此操作时,我无法将lp5569设置 为1.5x充油泵模式,
我可以使用自动模式充油泵,它工作正常,我没有使用任何LED发动机。
以下是使用的顺序
*写入0xFF到0x3F reg (重置reg)
*将0x79写入0x2F reg (MiSC),即将充油泵设置为自动模式(使用内部时钟)
*正在将0x40写入0x00 reg (config)
*正在写入0x00到0x07 reg (LED0_CONTROL)
*正在将0xFF写入0x16 reg (LED0_PWM)
这是正常工作的LED0正在打开。 但是,当我写入0x53,0x51或0x11或任何将充油泵置于1.5x模式的值时,然后在写入COCONFIG(0x00)后,将其写入0x40以启用该设备。 设备处于重置状态,即当我读回配置reg或任何其它reg时,它将返回reg的默认值。 我在启用(config reg)寄存器之前能够写入和读取它们。为什么会出现这种情况
1.上述顺序是否正确使充油泵达到1.5倍模式
2.为什么lp5569在1.5x模式下运行异常