This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.72万A:并行MOSFET设计,在3相逆变器中,每条引脚使用单独的栅极驱动

Guru**** 2580425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095582/ucc27200a-parallel-mosfet-design-using-seperate-gate-drive-per-leg-in-3-phase-inverters

部件号:UCC2.72万A

您好,

我们只是在尝试设计一个非常高电流和非常高效的BLDC控制器,为此,由于额定电流将持续保持在300A左右,我们需要使用许多并行MOSFET, 我们确实使用这种拓扑设计了许多驱动器,但在所有这些驱动器中,我们每条线路使用一个半桥栅极驱动器来驱动所有并行高侧和低侧MOSFET,当然,我们采用了每个MOSFET的单独栅极电阻。 然而,由于各种原因,包括MOSFET之间的差异等,我们在这种拓扑结构中会遇到振荡和引导带电容器之间的急剧峰值。

然而,为了在驱动MOSFET和尽量减少振荡方面获得最高性能,我们将在每条引脚上使用一个半桥栅极驱动器,因此我们基本上是要使引脚平行,而不是并联单个MOSFET。 例如,在下图中,我们将创建以下3相逆变器的多个实例,并将其OUT1,OUT2和OUT3连接在一起, 在每个逆变器中,每条线路的GLX和GLX将仅使用1个半桥栅极驱动器驱动,因此我们希望拥有最快和最高的开关质量,因为每个MOSFET都有单独和独立的回路,用于下沉和输出。

  

 现在我想问的是,这种方法使逆变器与MOSFET平行有何影响? 是否有任何具体的情况需要我们深入关注或有任何具体的关切?

此致
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:  

    感谢您的提问。 据我所知,您将拥有一台UCC2.72万A设备来驱动GH1和GL1,另一台UCC2.72万A驱动GH2和GL2,另一台驱动GH3和GL3,因此总共有3个驱动器。 如果不是这样,请更正我。 只要您对所有3个驱动程序使用相同的驱动程序/部件号,我就不会发现这样做的问题,因为所有驱动程序都将共享相同的切换特性规格。 这是驱动3个相位时的常见拓扑。 我不完全理解OUT1,OUT2和OUT3连接到什么。 能否显示一个图示,说明负载是什么样子的输出?

    此致,

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:

    感谢您的回答,是的,我觉得我无法很好地传达我的信息,下面可以看到这个想法。

    因此,我们有两个完全独立的3相逆变器,具有以下条件:

    1. 这些逆变器每条腿上的GLX和GLX都有一个独立的半桥驱动器(如 UCC2.72万A )
    2. 逆变器1和逆变器2的GLX和GHX具有单独 的半桥驱动器,但两个栅极驱动器都使用来自MCU的相同信号(例如C2000器件)
    3. 两个逆变器之间共用总线电压,并且它们具有相同的电压
    4. 逆变器1和逆变器2的输出连接在每个支脚上,然后连接到电机( M1,M2,M3)

    现在假设我们可以使用N个反相器,所有这些反相器都只有6个MOSFET驱动器,并带有单独的栅极驱动器, 通过连接他们的输出,我们可以实现更高的功率解决方案,我希望现在 一切都更加清晰,如果仍有不清楚的地方,请告诉我。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    Leslie已不在办公室,下周早些时候将与您联系!

    谢谢!

    Kevin Kosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:  

    感谢您的解释。 我注意到的一件事是,您与驱动程序并行,这是一个问题。 我们不会测试我们的器件以并行方式运行(相同的PWM信号传输至2个或更多驱动器),我们不建议这样做,因为由于栅极驱动器的部件与传播延迟变化,器件之间存在计时不匹配。  

    此致,

    Leslie