This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3.869万-ADJ:P2P降级以更低的VO最低?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101-Q1, TLV767-Q1, TPS7A54-Q1, TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096537/lp38690-adj-p2p-drop-in-replacement-with-lower-vo-min

部件号:LP3.869万-ADJ
主题中讨论的其他部件:LP3.85万-ADJTPS7A8101-Q1TLV767-Q1TPS7.4801万-Q1TPS7A54-Q1TPS7A52-Q1

您好,

我正在寻找一款具有与该器件DFN6封装相同引脚输出的调节器,但至少具有VO,能够处理0.9V的电压。 是否有任何建议?

谢谢!

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得,

    很遗憾,我们没有能够满足您需求的P2P设备。 最接近的选项是LP3.85万-ADJ,但它不是P2P,也不符合最大输入电压

      LP3.869万-ADJ LP3.85万-ADJ
    AEC Q100
    输出选项 可调输出 可调输出
    输出电流(最大值)(A) 1. 1.5
    VIN (最大值)(V) 10. 5.5
    VIN (最小值)(V) 2.7 2.7
    输出电压(最大)(V) 9. 5.1
    输出电压(最小值)(V) 1.25 0.6
    固定输出选项(V)
    启用 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. 25.
    噪声(uVrms) 80 100
    精确度(%) 1.5
    VDO (典型)(mV) 450 220
    IQ (典型值)(mA) 0.055
    热阻 θJA (°C/W) 51. 33.
    最小包装面积(mm2) 9. 7.5
    包装类型 WSON DDPAK/TO-263,TO-263,WSON

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prakash,

    感谢您的快速返回。 我原本希望使用LP3869-ADJ作为ST LD3.91万的直接替换件,但Vo Min规格阻止了这种情况。

    您是否可以推荐我更换LD3.91万? 占地面积不需要匹配,这将用于新设计,因此,如果您能推荐一个库存充足的产品,那将是非常好的选择。

    谢谢!

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得,

    LD3.91万看起来像是汽车设备。 下面是一些可在此处使用的建议。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

      LD3.91万 TPS7A8101-Q1 TLV767-Q1 TPS7.4801万-Q1 TPS7A54-Q1 TPS7A52-Q1
    AEC Q100 是的 是的 是的 是的 是的 是的
    输出选项 可调输出,固定输出 可调输出 固定输出,可调节输出 可调输出 可调输出 可调输出
    输出电流(最大值)(A) 1. 1. 1. 1.5 4.
    VIN (最大值)(V) 5.5 6.5 16. 5.5 6.5 6.5
    VIN (最小值)(V) 1.5 2.2 2.5 0.8 1.1 1.1
    输出电压(最大)(V) 5.1 6. 14.6 3.6 5.1 5.2
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    固定输出选项(V) 1.2 ,1.8 ,2.5 ,3,3.3 , 可调节 3.3 ,5,8,9
    启用 是的 是的 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. 60. 28. 33. 45.
    噪声(uVrms) 30. 23. 60. 20. 4.4 4.4
    精确度(%) 3. 3. 1. 1. 1.
    VDO (典型)(mV) 200 250 800 60. 150 95
    IQ (典型值)(mA) 0.02 0.06 0.05 1. 3. 3.
    热阻 θJA (°C/W) 55. 46. 52. 36. 40. 40.
    最小包装面积(mm2) 9. 9. 9. 9. 12.25 12.25
    包装类型 儿子 儿子 儿子 VQFN,VSON VQFN VQFN,VQFN

    谢谢!

    Prakash L