请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP3.869万-ADJ 主题中讨论的其他部件:LP3.85万-ADJ, TPS7A8101-Q1, TLV767-Q1, TPS7.4801万-Q1, TPS7A54-Q1, TPS7A52-Q1
您好,
我正在寻找一款具有与该器件DFN6封装相同引脚输出的调节器,但至少具有VO,能够处理0.9V的电压。 是否有任何建议?
谢谢!
乍得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在寻找一款具有与该器件DFN6封装相同引脚输出的调节器,但至少具有VO,能够处理0.9V的电压。 是否有任何建议?
谢谢!
乍得
乍得,
很遗憾,我们没有能够满足您需求的P2P设备。 最接近的选项是LP3.85万-ADJ,但它不是P2P,也不符合最大输入电压
| LP3.869万-ADJ | LP3.85万-ADJ | |
| AEC Q100 | 否 | 否 |
| 输出选项 | 可调输出 | 可调输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 1. | 1.5 |
| VIN (最大值)(V) | 10. | 5.5 |
| VIN (最小值)(V) | 2.7 | 2.7 |
| 输出电压(最大)(V) | 9. | 5.1 |
| 输出电压(最小值)(V) | 1.25 | 0.6 |
| 固定输出选项(V) | - | - |
| 启用 | 是的 | 否 |
| 电源正常 | 否 | 否 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 45. | 25. |
| 噪声(uVrms) | 80 | 100 |
| 精确度(%) | 1.5 | 二 |
| VDO (典型)(mV) | 450 | 220 |
| IQ (典型值)(mA) | 0.055 | 二 |
| 热阻 θJA (°C/W) | 51. | 33. |
| 最小包装面积(mm2) | 9. | 7.5 |
| 包装类型 | WSON | DDPAK/TO-263,TO-263,WSON |
谢谢!
Prakash L
乍得,
LD3.91万看起来像是汽车设备。 下面是一些可在此处使用的建议。 如果您有任何其他问题,请告诉我。
| LD3.91万 | TPS7A8101-Q1 | TLV767-Q1 | TPS7.4801万-Q1 | TPS7A54-Q1 | TPS7A52-Q1 | |
| AEC Q100 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 输出选项 | 可调输出,固定输出 | 可调输出 | 固定输出,可调节输出 | 可调输出 | 可调输出 | 可调输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 1. | 1. | 1. | 1.5 | 4. | 二 |
| VIN (最大值)(V) | 5.5 | 6.5 | 16. | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| VIN (最小值)(V) | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| 输出电压(最大)(V) | 5.1 | 6. | 14.6 | 3.6 | 5.1 | 5.2 |
| 输出电压(最小值)(V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 固定输出选项(V) | 1.2 ,1.8 ,2.5 ,3,3.3 , 可调节 | - | 3.3 ,5,8,9 | - | - | - |
| 启用 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 电源正常 | 是的 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 45. | 60. | - | 28. | 33. | 45. |
| 噪声(uVrms) | 30. | 23. | 60. | 20. | 4.4 | 4.4 |
| 精确度(%) | 3. | 3. | 1. | 二 | 1. | 1. |
| VDO (典型)(mV) | 200 | 250 | 800 | 60. | 150 | 95 |
| IQ (典型值)(mA) | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 1. | 3. | 3. |
| 热阻 θJA (°C/W) | 55. | 46. | 52. | 36. | 40. | 40. |
| 最小包装面积(mm2) | 9. | 9. | 9. | 9. | 12.25 | 12.25 |
| 包装类型 | 儿子 | 儿子 | 儿子 | VQFN,VSON | VQFN | VQFN,VQFN |
谢谢!
Prakash L