This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1736万-Q1:V型= 0V -部件不想切换

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096845/ucc21736-q1-vee-0v---the-part-does-not-want-to-switch

部件号:UCC2.1736万-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC2.1732万

您好,  

我们设计了一个带有UCC2.1736万 IC的栅极驱动器,当V形电位与输出上的COM电位相同时,输出似乎不需要切换。

该部件在VCC,VDD,V形端口上有UVLO,但在数据表中的许多地方,有强烈建议,V形可以是0V,但仍然可以正常工作,只有RDY引脚可以低电平(如果我选择(?),我可以忽略这一点)。

我是对的,还是我缺少什么? 如何使UCC2.1736万在没有V型电压的情况下切换晶体管(某些测试模式/bootstrap /...)? 或者,我是否应该在设计的其他地方查找错误?

数据表中的相关部件:

8.3 1电源
输入端电源VCC可支持3V至5.5V的宽电压范围。 该设备在输出端支持单极和双极电源,从13V到33V,从VDD到V,范围很广。

7.3 1外部有源Miller钳,用于栅极驱动器应用,带单极偏压电源或双极电源,带小负极关闭电压......

6.12 典型特性-大多数图形具有有效的V形= 0V切换特性

8.4 设备功能模式->表1. 功能表->最后一行表示驾驶员不关心V型电压(V型为X ->不相关)。

非常感谢您的支持。

包含相关信息的示意图文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maros:  

    UCC2.1736万配有Vee UVLO功能,当Vee连接到COM时,设备无法打开。 我们对此造成的混乱深表歉意,我们将很快更新数据表。  

    同时,我建议研究UCC2.1732万。 它几乎与UCC2.1736万引脚到引脚兼容,但没有Vee UVLO,因此您可以将Vee直接绑定到COM。 不同之处是:UCC2.1732万具有两级关闭功能,UCC2.1732万具有Ain-APWM通道,而不是UCC21.7836万针脚。  

    谢谢!  

    最佳,  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivian:

    这是非常不幸的... 我们是一个小型学生项目,我们已经储备 了UCC2.1736万,我们至少需要其中25个用于测试和完成项目,而且我们在截止日期和资金方面都很紧张-而且大多数替代产品都没有通过分销商库存。 您能否向我们提供上述样品? 例如,UCC2.1732万 或我也发现 UCC2.1739万适用于我们(或类似的引脚兼容设备)。 我非常欢迎这种姿态,因为我们没有机会知道这个问题...

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maros:  

    我个人想帮助您,但我手中没有权力;现在供应非常有限,因此我们无法为您的团队提供样品。  

    您可以尝试 使用本链接中提到的方法 ,使用齐纳二极管,并联调节器或负电压调节器来生成UCC2.1736万的V形电压。  

    谢谢!  

    Vivian