主题中讨论的其他部件:UCC2.1732万
您好,
我们设计了一个带有UCC2.1736万 IC的栅极驱动器,当V形电位与输出上的COM电位相同时,输出似乎不需要切换。
该部件在VCC,VDD,V形端口上有UVLO,但在数据表中的许多地方,有强烈建议,V形可以是0V,但仍然可以正常工作,只有RDY引脚可以低电平(如果我选择(?),我可以忽略这一点)。
我是对的,还是我缺少什么? 如何使UCC2.1736万在没有V型电压的情况下切换晶体管(某些测试模式/bootstrap /...)? 或者,我是否应该在设计的其他地方查找错误?
数据表中的相关部件:
8.3 1电源
输入端电源VCC可支持3V至5.5V的宽电压范围。 该设备在输出端支持单极和双极电源,从13V到33V,从VDD到V,范围很广。
7.3 1外部有源Miller钳,用于栅极驱动器应用,带单极偏压电源或双极电源,带小负极关闭电压......
6.12 典型特性-大多数图形具有有效的V形= 0V切换特性
8.4 设备功能模式->表1. 功能表->最后一行表示驾驶员不关心V型电压(V型为X ->不相关)。
非常感谢您的支持。
包含相关信息的示意图文档: