This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.363万:LMR3.363万中负电感器电流的原因

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096778/lmr33630-cause-of-negative-inductor-current-in-lmr33630

部件号:LMR3.363万

LMR3.363万用于在具有50mA负载的3.8V范围内产生3.3V电压。 在切换过程中观察到负电感器电流。  

1.此负电流是否会影响模块的稳定性?

2.观察到的负电流的原因是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    负电感器电流是由于低侧MOSFET打开为CBOOT电容器充电,因为您在轻负载和接近跌落的情况下工作。  

    这是预期行为,不会影响稳定性。  

    请参阅电气特性表下面的注释3。  

    此致,

    Harrison Overturf