This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7762万:确认工作状态

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096122/lm27762-confirmation-of-working-status

部件号:LM2.7762万

您好,TI

  当输入电压= 5V时

1.在±4.7V和120mA下是否可以连续输出?

2.压降是否可以小于200mV?

是否有任何产品可以覆盖此芯片,但低温可达-55°推荐?我还需要一款低温版本的终端产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    • 对于LM2.7762万, 当输入电压= 5V时
    1. 在±4.7V和120mA下是否可以连续输出? 是的。
    2. 压降是否可以小于200mV? 对于正轨,如果设计遵循数据表建议,则可以实现这一点。 但是对于负轨,取决于BOM,布局,温度等。我建议在客户主板上测试。
    • 有没有任何产品可以覆盖此芯片,但推荐的低温可达-55°? 我还需要低温版本的终端产品。

          「盖住这个芯片」是什么意思?  

          是否要用充油泵替换LM2.7762万? 如果是,我们当前的产品组合中没有任何更新的充电泵。

          您是否对降压转换器感兴趣?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Febin

       X的意思是,推荐材料的主要参数可以涵盖LM2.7762万并满足我的上述实际要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    我们产品组合中的充电泵转换器相当陈旧,我们没有任何新设备在管道中。  

    我们的大多数设备 只能在-40°C的温度下工作。 这包括降压转换器,模块和充电泵。

    TPS6281xM是扩展温度产品组合的最新成员。 请查看数据表。  但它不能满足您的要求。

    您能否分享有关终端设备的更多信息?  

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    1.客户的产品对容量有要求,因此 降压转换器可能难以 满足要求

    2.客户希望开发零通量变压器,可测量交流和直流电流,最大电流为100A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    遗憾的是,我们没有任何其他设备可在-55 °C的温度下运行

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

       目前没有其他问题。 客户仍在使用- 40°芯片。 非常感谢你的帮助。 为客户节省了很多宝贵的时间。 他请我感谢你而不是他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    非常感谢您的反馈。

    此致,

    费宾