This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:D1位置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095286/bq2057w-d1-position

部件号:BQ2057W

关于使用BQ2057W的电路操作的问题

我正在使用以下电路,并且在配有调节电源的J1上施加了9.0v电压。
将电池(7.4V/1000mAh)连接到J3。
充电期间,BQ2057W的每个引脚的电压导致同一蓄电池的电压相差较大。
CC引脚上的电压过高,以致M20 P-Ch MOSFET的电压刚好低于Vgs,导致充电电流中出现纹波。
虽然它们是不同的板,但1号板上CC PIN的电压较高,导致蓄电池充电电流中出现波纹。
M20可以牢固地打开,因此不会产生纹波。

(1)我知道数据表上的CC PIN约为1.5V,但输入电压高达9V时电压不会下降,但是否有任何可能的因素?
(2)虽然电路本身是相似的,但如果1号和2号之间有任何可能的不同因素,请告知我们。

1号和2号设备的充电部件电路





此致,
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kagawa

    您能告诉我有关您的电池的更多信息吗?  听起来就像一个容量为1000mA的双锂离子电池。  典型充电电压为8.4V,恒定电压充电点。  如果蓄电池电压低于此点,充电将保持恒定电流, 由R33设置为500mA。  

    在上述测量中,蓄电池电压低于8.4V (7.78V和7.73V),并且单元应处于恒定电流相位。 我们看到R33上的压降为100mV,这对于恒定电流充电相位是正确的,大约为500mA充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill-San,

    我们正在使用两节1000mA串联锂离子电池。
    在8.4 V下识别完全充电是正确的,有效充电电流约为550 mA。 但是,CC PIN没有下降,充电电流中出现波纹。
    我想知道CC PIN电压不低的原因。

    此致,
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kagawa

    CC引脚是恒流/恒压控制回路的模拟输出。  它将驱动晶体管M20,这是线性稳压器的一个通道元件。  控制回路将CC引脚电压调整到550mA输出或8.4V所需的水平。  CC引脚上的电压会因工作条件而异。

    但您不应该看到波纹,您能否描述或发送范围捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill-San,

    范围捕获如下所示。



    此致,
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    波纹频率较高---尝试在M20的输出上添加额外的电容器(漏电),滤波电容器和电池被D2隔离,额外的滤波可能会有所帮助。