关于使用BQ2057W的电路操作的问题
我正在使用以下电路,并且在配有调节电源的J1上施加了9.0v电压。
将电池(7.4V/1000mAh)连接到J3。
充电期间,BQ2057W的每个引脚的电压导致同一蓄电池的电压相差较大。
CC引脚上的电压过高,以致M20 P-Ch MOSFET的电压刚好低于Vgs,导致充电电流中出现纹波。
虽然它们是不同的板,但1号板上CC PIN的电压较高,导致蓄电池充电电流中出现波纹。
M20可以牢固地打开,因此不会产生纹波。
(1)我知道数据表上的CC PIN约为1.5V,但输入电压高达9V时电压不会下降,但是否有任何可能的因素?
(2)虽然电路本身是相似的,但如果1号和2号之间有任何可能的不同因素,请告知我们。
1号和2号设备的充电部件电路
此致,
Kagawa