您好,
我正在设计一个电控板。 我需要为微控制器和INA240提供+5V电压。
预计最大电流约为100mA。
我不确定如何选择右降压转换器。 不想产生太多热量。
我更喜欢先将+24 VDC转换为+12 VDC,然后再将+12 VDC转换为+5 VDC,而不是一种解决方案。
由于INA240,我不确定是因为电压降压转换器产生的噪音。
请帮我找到合适的转换器。
非常感谢。
F.Kamm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在设计一个电控板。 我需要为微控制器和INA240提供+5V电压。
预计最大电流约为100mA。
我不确定如何选择右降压转换器。 不想产生太多热量。
我更喜欢先将+24 VDC转换为+12 VDC,然后再将+12 VDC转换为+5 VDC,而不是一种解决方案。
由于INA240,我不确定是因为电压降压转换器产生的噪音。
请帮我找到合适的转换器。
非常感谢。
F.Kamm
你好,F.Kamm!
建议使用TPS6.2932万。
BSR-MV
Shuai