This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理+24VDC至固定+5 VDC

Guru**** 2846620 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094597/power-management-24vdc-to-fixed-5-vdc

线程中讨论的其他部件:INA240TPS6.2932万TPS6.2933万

您好,
我正在设计一个电控板。 我需要为微控制器和INA240提供+5V电压。
预计最大电流约为100mA。
我不确定如何选择右降压转换器。 不想产生太多热量。
我更喜欢先将+24 VDC转换为+12 VDC,然后再将+12 VDC转换为+5 VDC,而不是一种解决方案。
由于INA240,我不确定是因为电压降压转换器产生的噪音。

请帮我找到合适的转换器。

非常感谢。

F.Kamm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,F.Kamm!

    建议使用TPS6.2932万。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6.2933万.pdf?ts=1650365946851&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPS<xmt-block0>165036594685162933 %252662933 %</xmt-block>6.2933万 2526nr%253D44

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    您是如何选择这一个的?
    它是否具有最小负载电流?
    您能告诉我L7983与固定+5V的区别吗...

    谢谢!

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参阅数据表。 它可以 满足您的需求。

    这是BSR-MV BU,L7983不是我们的产品。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    哦,对不起,我的错了。
    好的。 非常感谢。
    但我必须使用外部电阻器,是否也有固定电阻器?
    如果我正确理解功率耗散,那么我将计算结温
    数据表中的eq.24的温度为32,6°C? 这是否现实?
    v_out = 5V,I_OUT = 0,1和88 % 的数据效率。

    BSR-MV BU的含义是什么?

    谢谢!
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您指的是哪个电阻器?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定义输出电压。

    祝你好

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不明白你想告诉我的。
    您给我看的那个,需要外部电阻器R_FBB和R_FBT来设置输出电压。 (数据表中的图8-2)
    我没有发现集成设置电阻器有选项的迹象。

    我的问题是,是否有适合我的应用的具有+5V DC固定输出的转换器。

    或者,为什么使用外部电阻器设置输出电压比使用具有固定输出电压的转换器(如TL2575)有很大优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fabian!

    我理解您这次的意思!

    ,我没有看到任何具有5V参考的部件。  

    回答您的第二个问题:参考电压为0.8V,客户可以根据 不同的应用条件通过分配来设置不同的输出电压。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuai,
    好的,没问题。 感谢您的回答。第一次设计PCB,实际上我有点不安全,如何
    降压转换器将影响INA240的结果。 这就是为什么我尝试使用固定降压转换器,
    所以我没有听到任何噪音和外部电阻器的其他错误。

    谢谢!
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您提到的固定转换器也使用电阻分压器(内部)。

    对于开关稳压器 ,TL2575和TPS6.2933万的噪声是不可避免的。 但我们的产品已尽最大努力减少这种情况。 如果您的应用需要不同的低噪声要求,您可以使用LDO。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为最好是串联两个LDO,这样一个的电压降就不会那么大吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用降压实现24V到略高于5V的电压。 然后使用LDO调节固定5V。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    最后一个问题:由于开关稳压器的原因,LDO之后是否必须有噪声或任何频率比?
    或者是否会过滤任何内容?

    谢谢你。

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为这应该由你的负载决定( 微控制器和INA240)。 您可以联系相关制造商。

    Shuai