请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1165万 你(们)好
我们想知道如何计算反馈电路的电阻。
以下是应用程序:
- VIN = 5V
- 2个串行LED的输出电压= 6V
- 输出= 350mA
谢谢。
千斤顶
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们想知道如何计算反馈电路的电阻。
以下是应用程序:
谢谢。
千斤顶