This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1165万:反馈电路计算

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095511/tps61165-feedback-circuit-calculation

部件号:TPS6.1165万

你(们)好  

我们想知道如何计算反馈电路的电阻。  

以下是应用程序:

  • VIN = 5V
  • 2个串行LED的输出电压= 6V
  • 输出= 350mA

谢谢。  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack

      FB电阻器可根据电流要求进行设置。 下面是公式:R=250mV/ILED。  

     因此,在这种情况下,R=250mV/350mA=0.714ohm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,  

    您还可以指导我如何将输出电压设置为6V吗?  

    谢谢。  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack

      基本上,LED驱动器作为电流源工作。 在这种情况下,LED电流将被调节为350mA,一旦电流固定,LED上的压降将为6V,2个LED串联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,  

    我有一个问题要与您核实。  

    从公式"R=250mV/ILED. ", 反馈电压似乎被调节到250 mV,而不是200mV。 我们应该使用250mV还是200mV?  

     

    此外,如果我错了,请更正我,TPS6.1165万可以用作降压LED驱动器,对吧。例如,12Vin到5Vout驱动一个LED。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack

      对不起,该值应为200mV而不是250mV。 此外,TPS6.1165万不能用作降压LED驱动器。 它仅支持增强拓扑。