This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:编写程序的专用作者

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095692/lp8733-dedicated-writer-for-writing-programs

部件号:LP8733
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

是否有专用写入器可以写入LP87.3347万RHDT寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你不介意的话,请告诉我这位作家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki您好!

    作者:您是指一些硬件解决方案吗? 您可以使用任何I2C控制器(USB2ANY,Aardvark)来写入寄存器。 或者您可以使用LP8733 EVM: https://www.ti.com/tool/LP8.733万Q1EVM

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。

    >您可以使用任何I2C控制器(USB2ANY,Aardvark)来写入寄存器。

    此I2C控制器的具体名称是什么?
    是否也可以写入LP87.3347万RHDT?

    >或者您可以使用LP8733 EVM:
    www.ti.com/.../LP8.733万Q1EVM

    该EVM没有LP87.3347万系列,对吧?

    (P.S.)
    LP87.3347万系统中是否有一个IC的SW_B0和SW_B1分别默认为1.8 V和1.24 V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki,您好!

    我们在我们的PMIC中使用标准I2C,因此您使用哪种控制器并不重要。  

    例如,您可以使用我们的LP8733 EVM,将SCA/SCL线路连接到您要通过I2C控制的电路板。 然后,您可以使用我们的GUI来控制寄存器。 EVM上安装的器件为LP87.33万-Q1。  

    我们没有1.8V/1.24V降压输出电压的LP8733自旋。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道I2C控制器。

    顺便说一句,我在编写LP87.3347万RHDT程序时是否必须准备电路板?

    如果您对董事会有什么建议,请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki,您好!

    如果您想使用我们的EVM,您可以断开I2C线路与板载PMIC (R15/R16)的连接,并将板载UC连接到 您自己的板上。 这样您就可以使用我们的GUI来读/写I2C。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomi
    感谢您立即回答此问题。

    我将根据我目前所学的知识再次问您一个问题。

    ㈠方案的制订
    (I.I)如何编写代码
    我是否应该使用Code Composer Studio来创建和构建代码?
    (请告诉我是否存在默认代码。)

    (一. ii)寄存器写保留
    输出电压等设置可能会写入易失性存储器,但这是否正常?
    在这种情况下,如果IC的电源连接断开并重新连接,是否只会再次输出默认值?

    ㈡编写方案
    (二.I)关于编写本报告时的I2C驱动程序
    是否可以认识到写入所需的IC驱动程序不是特别特殊?

    (二.ii)安装在板上的物品
    要写入LP87.3347万,请将其放在某个板上并写入,对吧?
    当时,我认为有必要在板上连接JTAG和连接器。 这是怎么做的?
    (见附图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,我在寄存器中写入一个值,但这种内存是什么类型的?
    (我认为这是易失性内存。)

    是否有软件开发套件可以轻松创建LP8733程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki您好!

    我认为我们没有现成的代码可用于此系统,因为它是依赖应用程序的。

    您只能更改易失性存储器的寄存器。 如果断电,设置将恢复为默认值。   

    JTAG是其自身的标准,与I2C无关。 您只需要为具有SDA,SCL和GND的I2C控制器提供连接器。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela