主题中讨论的其它部件: USB2ANY
是否有专用写入器可以写入LP87.3347万RHDT寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hiroyuki您好!
作者:您是指一些硬件解决方案吗? 您可以使用任何I2C控制器(USB2ANY,Aardvark)来写入寄存器。 或者您可以使用LP8733 EVM: https://www.ti.com/tool/LP8.733万Q1EVM
谢谢。
此致,
Tomi Koskela
您好,感谢您的回答。
>您可以使用任何I2C控制器(USB2ANY,Aardvark)来写入寄存器。
此I2C控制器的具体名称是什么?
是否也可以写入LP87.3347万RHDT?
>或者您可以使用LP8733 EVM:
www.ti.com/.../LP8.733万Q1EVM
该EVM没有LP87.3347万系列,对吧?
(P.S.)
LP87.3347万系统中是否有一个IC的SW_B0和SW_B1分别默认为1.8 V和1.24 V?
Hiroyuki,您好!
我们在我们的PMIC中使用标准I2C,因此您使用哪种控制器并不重要。
例如,您可以使用我们的LP8733 EVM,将SCA/SCL线路连接到您要通过I2C控制的电路板。 然后,您可以使用我们的GUI来控制寄存器。 EVM上安装的器件为LP87.33万-Q1。
我们没有1.8V/1.24V降压输出电压的LP8733自旋。
谢谢。
此致,
Tomi Koskela
您好,Tomi
感谢您立即回答此问题。
我将根据我目前所学的知识再次问您一个问题。
㈠方案的制订
(I.I)如何编写代码
我是否应该使用Code Composer Studio来创建和构建代码?
(请告诉我是否存在默认代码。)
(一. ii)寄存器写保留
输出电压等设置可能会写入易失性存储器,但这是否正常?
在这种情况下,如果IC的电源连接断开并重新连接,是否只会再次输出默认值?
㈡编写方案
(二.I)关于编写本报告时的I2C驱动程序
是否可以认识到写入所需的IC驱动程序不是特别特殊?
(二.ii)安装在板上的物品
要写入LP87.3347万,请将其放在某个板上并写入,对吧?
当时,我认为有必要在板上连接JTAG和连接器。 这是怎么做的?
(见附图)