请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.478万S TI团队,您好!
我们的客户报告,BQ2.478万S在单电池模式下没有Pmon (Psys)输出,但 在单适配器和适配器+电池模式下正常。 他们分别对交流模式,直流模式和交流+直流模式进行了负载测试,还测量了精密电阻器(10 mΩ)的电压。 他们发现SR P/N在直流模式下的电压为62mV,但Pmon没有输出电压。 PsysPmax设计为285W,详细测量数据如下:
| 模式 | 参数 | 交流电源 | SR部件号 | Pmon电压 | PsysP最大电压 |
| 交流+直流模式 | 电压(V) | 18.1 | 13.2 | 0.347V | 1.6V |
| 10 mΩ 电压(mV) | 43.6 | -7.0 | |||
| 10 mΩ 电流(A) | 4.4 | -0.7 | |||
| 适配器和电池电源 | 78.9 | -9.2 | |||
| 适配器和电池电源之和 | 69.7 | ||||
| 交流模式 | 电压(V) | 18.3 | 0.347V | ||
| 10 mΩ 电压(mV) | 37.5 | 0 | |||
| 10 mΩ 电流(A) | 3.8 | 0 | |||
| 适配器和电池电源 | 68.4 | 0 | |||
| 适配器和电池电源之和 | 68.4 | ||||
| 直流模式 | 电压(V) | 11.4 | 0伏 | ||
| 10 mΩ 电压(mV) | 0 | 62.3 | |||
| 10 mΩ 电流(A) | 0 | 6.2 | |||
| 适配器和电池电源 | 0 | 73.1 | |||
| 适配器和电池电源之和 | 73.1 | ||||
原理图和寄存器如下所示:
e2e.ti.com/.../35_5F00_BATTERY-CHARGER-.pdf

他们想知道他们的设计是否有任何问题,或者寄存器配置参数是否有问题? 如果是,您能否为该设计提供一些建议。 如果否, BQ2.478万S的设计是否与此类似?
谢谢!
此致