This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:单电池模式无输出

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095528/bq24780s-no-output-in-single-battery-mode

部件号:BQ2.478万S

TI团队,您好!

我们的客户报告,BQ2.478万S在单电池模式下没有Pmon (Psys)输出,但  在单适配器和适配器+电池模式下正常。  他们分别对交流模式,直流模式和交流+直流模式进行了负载测试,还测量了精密电阻器(10 mΩ)的电压。 他们发现SR P/N在直流模式下的电压为62mV,但Pmon没有输出电压。 PsysPmax设计为285W,详细测量数据如下:

模式 参数 交流电源 SR部件号 Pmon电压 PsysP最大电压
交流+直流模式 电压(V) 18.1 13.2 0.347V 1.6V
10 mΩ 电压(mV) 43.6 -7.0
10 mΩ 电流(A) 4.4 -0.7
适配器和电池电源 78.9 -9.2
适配器和电池电源之和   69.7
交流模式 电压(V) 18.3 0.347V
10 mΩ 电压(mV) 37.5 0
10 mΩ 电流(A) 3.8 0
适配器和电池电源 68.4 0
适配器和电池电源之和   68.4
直流模式 电压(V) 11.4 0伏
10 mΩ 电压(mV) 0 62.3
10 mΩ 电流(A) 0 6.2
适配器和电池电源 0 73.1
适配器和电池电源之和   73.1

原理图和寄存器如下所示:

e2e.ti.com/.../35_5F00_BATTERY-CHARGER-.pdf

他们想知道他们的设计是否有任何问题,或者寄存器配置参数是否有问题? 如果是,您能否为该设计提供一些建议。 如果否, BQ2.478万S的设计是否与此类似?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina:

    我很快就会回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina:

    他们可能需要将 EN_LWPWR设置为0。

    IC将仅在电池中默认为低功率模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭

    非常感谢,我们的客户 反馈他们已 根据您的建议解决了问题。

    此致