This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1087万:软启动问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095924/tps61087-soft-start-issue

部件号:TPS6.1087万

早上好,

我正在使用 TPS6.1087万升压转换器从5V输入产生13.7V电压。

作为负载,我有一个大电容器,1000uF电解电容器,与2x22uF陶瓷电容器并联。

为了降低初始充电阶段的速度,我使用的是2.2uF CSS电容器。

很遗憾,软启动功能似乎不起作用。 在附带示波器屏幕截图时:

橙色-启用信号

黄色—输出电压

蓝色—输入电流

初始电流峰值不遵守软启动限制。 它并不总是可重复的。

非常感谢您的任何建议或解释

此致

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matteo,

    我认为软启动操作起作用,因为您可以发现输出电压大约呈线性上升。 第一个大浪涌电流峰值是由Vout引起的,应该从0充电到接近Vin,第二个大电流是由芯片切换引起的。 如果无法更换大输出电容器,您是否可以尝试增加输入电容器值或 在 输入和输出之间添加一个电阻器以进行预偏置?

    此致,

    Eric Yue