请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1087万 早上好,
我正在使用 TPS6.1087万升压转换器从5V输入产生13.7V电压。
作为负载,我有一个大电容器,1000uF电解电容器,与2x22uF陶瓷电容器并联。
为了降低初始充电阶段的速度,我使用的是2.2uF CSS电容器。
很遗憾,软启动功能似乎不起作用。 在附带示波器屏幕截图时:
橙色-启用信号
黄色—输出电压
蓝色—输入电流
初始电流峰值不遵守软启动限制。 它并不总是可重复的。
非常感谢您的任何建议或解释
此致
Matteo