Other Parts Discussed in Thread: EV2400, GPCCHEM, BQEVSW, BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件: EV2400, GPCCHEM, BQEVSW, BQSTUDIO
您好,
我目前在Tismo Technology Solutions工作(https://www.tismotech.com)。 我们正在为客户开发一种产品, BQ2.7411万DRZT-G1A IC 在该产品中发挥着非常重要的作用。
BQ2.7411万DRZT-G1A IC用于计算与电池相关的参数。 我能够读取器件ID (0x0421),化学ID (0x0128)(使用I2C通信),这些参数的值与数据表中提到的相同。 BQ2.7411万-G1 IC报告的蓄电池电压正确,并已从外部进行验证。 SOC和SOH (所有与蓄电池相关的参数)报告为零。
要获得正确的SOC和SOH值,应设置我正在使用的蓄电池的CHEM ID。 如何检查我当前使用的电池的CHEM ID? 另外,如何通过I2C命令设置chem ID (因为我没有EV2400模块)?
我需要计算 设计容量,设计能量,端接电压和锥度速率。 如何计算这些参数? 是否有任何工具可用于此类工作? 如何将这四个参数写入IC。 “ BQ2.7411万DRZT-G1A IC快速入门指南”中提到的步骤是否足以使IC正常工作?
下一个主题是关于I2C通信。
我已将主控制器的I2C时钟速度配置 为400kHz,因此我采用了下面的实现(F <= 400kHz的I2C命令等待时间)。 我无法读取相应的设备ID和CHEM ID。

但是,我能够通过 以下实现读取适当的设备ID和chem ID (F <= 100kHz的I2C命令等待时间)。

关于I2C 命令等待时间为什么会有所不同,有什么想法?
提前感谢!
Swetha。