This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7411万-G1:SoC和SOH读数为零

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, GPCCHEM, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095474/bq27411-g1-soc-and-soh-reads-zero

部件号:BQ2.7411万-G1
主题中讨论的其他部件: EV2400GPCCHEMBQEVSWBQSTUDIO

您好,

我目前在Tismo Technology Solutions工作(https://www.tismotech.com)。 我们正在为客户开发一种产品, BQ2.7411万DRZT-G1A IC 在该产品中发挥着非常重要的作用。

 BQ2.7411万DRZT-G1A IC用于计算与电池相关的参数。 我能够读取器件ID (0x0421),化学ID (0x0128)(使用I2C通信),这些参数的值与数据表中提到的相同。  BQ2.7411万-G1 IC报告的蓄电池电压正确,并已从外部进行验证。 SOC和SOH (所有与蓄电池相关的参数)报告为零。  

要获得正确的SOC和SOH值,应设置我正在使用的蓄电池的CHEM ID。 如何检查我当前使用的电池的CHEM ID? 另外,如何通过I2C命令设置chem ID (因为我没有EV2400模块)?  

我需要计算 设计容量,设计能量,端接电压和锥度速率。 如何计算这些参数? 是否有任何工具可用于此类工作? 如何将这四个参数写入IC。  “  BQ2.7411万DRZT-G1A IC快速入门指南”中提到的步骤是否足以使IC正常工作?

下一个主题是关于I2C通信。  

我已将主控制器的I2C时钟速度配置 为400kHz,因此我采用了下面的实现(F <= 400kHz的I2C命令等待时间)。 我无法读取相应的设备ID和CHEM ID。

 

 

但是,我能够通过 以下实现读取适当的设备ID和chem ID (F <= 100kHz的I2C命令等待时间)。

 

 关于I2C 命令等待时间为什么会有所不同,有什么想法?

 

提前感谢!

Swetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swetha,

    1.您可以使用GPCCHEM工具获取正确的化学ID

    2.对于400kHz I2C通信,总线上的电容必须较低。 检查波形是否清晰,否则您可能需要修改您的主板设计或使用较低的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swetha,

    以下是Shirish已经提到的内容的补充:

    BQ2.7411万是一个基于ROM的量表,这意味着在POR上,存储的默认值将再次填充到RAM中,并且任何修改的内容都将被清除,包括chem ID。

    如果您要修改预加载的chem ID,则需要EV2400来导出包含在配置更改中的golden flash流文件。 CHEM ID数据是专有数据,因此没有它就无法获得单一的黄金映像。 拥有闪存流后,您可以使用应用手册SLUA801和您自己的MCU进行编程。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Shirish的回复。

    关于I2C通信,波形更清晰。 对于400kHz I2C通信(主),我是否应继续执行命令等待时间序列( F <=100kHz)?

    谢谢!

    Swetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Wyatt Keller。

    我们使用的电池规格如下:聚合物锂电池,3.7V 4000 mAh。 此电池类型的化学代码是否已预定义?  

    我们目前有EV2300模块(EV2300紧凑,Windows 7 PC适用?)。 EV2300是否可以与BQ2.7411万燃油表IC一起使用?(将I2C线路从IC直接接入模块)。 或者EV2300只能与BQ2.7411万 EVM模块一起使用?

    谢谢!

    Swetha。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swetha,

    以上捕获是数字捕获,不显示实际波形。 您将需要示波器。 如果可以解决您的问题,则可以使用F<=100KHz的等待时间序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特定电池制造商/型号与给定的CHEM ID相关联。 将日志发送到GPCCHEM工具将使您知道特定电池的化学特性是否可用于bq2.7411万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300可由bqEVSW和bqStudio软件识别和支持。 EV2300驱动程序可能无法始终在64位Windows上工作。 如果Windows可以识别EV2300,则EV2300将与所有BQ仪表一起正常工作。