This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:无输入电压的充电盖

Guru**** 2528950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095218/tps61094-charging-cap-without-vin

部件号:TPS6.1094万

在对我们的PCBA执行验证时,我们希望在对主板应用任何其他电源之前对超级电容进行快速充电。  如果我们对6号插针(SUP)施加1.8V-2.2V电压5秒钟,是否会损坏TPS6.1094万?   

这是假设VCAP的启动电压为0伏或接近0伏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    请让我先检查一下,您的意思是VCAP在 1.8V-2.2V或接近0V时启动吗? 根据您的描述,我认为它在 引脚6上施加1.8V-2.2V电压5秒钟,然后在1.8V-2.2V电压下启动?

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCAP将在0伏时启动。  然后,我们将2.15v电压应用到针脚6 ~5秒,快速为电瓶盖充电。  5秒后,将移除2.15v,3V将应用到VIN,并开始编程。   

    我们尝试实现两个目标: 1) 验证上限实际收费 2)衡量IQ

    在电瓶盖充满电之前,我们无法测量IQ。  因此,我们将快速为2.15 充电,然后允许VIN为其余方式充电(使用预设Ichg)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    您可以在启动前禁用EN引脚, 如果模式引脚为高电平,则设备将处于真正关闭模式。 施加的2.15V是器件的预偏压电压。 启用EN时,芯片模式将从 真关闭模式转换为自动降压/升压模式,从预偏置电压开始。

    此致,

    Eric Yue