请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1094万 在对我们的PCBA执行验证时,我们希望在对主板应用任何其他电源之前对超级电容进行快速充电。 如果我们对6号插针(SUP)施加1.8V-2.2V电压5秒钟,是否会损坏TPS6.1094万?
这是假设VCAP的启动电压为0伏或接近0伏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在对我们的PCBA执行验证时,我们希望在对主板应用任何其他电源之前对超级电容进行快速充电。 如果我们对6号插针(SUP)施加1.8V-2.2V电压5秒钟,是否会损坏TPS6.1094万?
这是假设VCAP的启动电压为0伏或接近0伏。