This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3219万A:输出电压降

Guru**** 2519850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095687/tps563219a-output-voltage-drop

部件号:TPS56.3219万A

您好,

我的客户正在使用TPS56.3219万A,如下所示。

他们遇到了板上的输出电压降至2.1V的情况。

检查电感器的切换频率时,测量到1.3MHz,约为正常650KHz的两倍。

请告知可能导致此问题的原因。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    SCH对我来说很好。

    关于FSW变更,此变更的条件是什么? 与稳态或启动时一样,加载瞬态?

    您能帮助捕获一些包含更多针脚的波形吗? 如VIN+SW+VOUT+电感器电流..

    BRS,

    年轻