请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS56.3219万A 您好,
我的客户正在使用TPS56.3219万A,如下所示。

他们遇到了板上的输出电压降至2.1V的情况。
检查电感器的切换频率时,测量到1.3MHz,约为正常650KHz的两倍。
请告知可能导致此问题的原因。

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在使用TPS56.3219万A,如下所示。

他们遇到了板上的输出电压降至2.1V的情况。
检查电感器的切换频率时,测量到1.3MHz,约为正常650KHz的两倍。
请告知可能导致此问题的原因。

谢谢你。
JH