This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3802万:IC在几秒钟后短路

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095002/tps63802-ic-shorts-after-few-seconds

部件号:TPS6.3802万

你好,  

 

我们制造的电路接收电压介于1.6V和2V之间,然后需要为电池充电并为系统供电。  

我们需要提供2A,但基本上是复制电路以实现冗余。 我们使用这种方法的原因是为了使我们能够实现当前的目标,而我们受到可用零件的极大限制。  

 

我们已经单独测试了所有组件,但 TPS6.3802万DLAR会在一段时间后继续创建短路,即使没有负载也是如此。 在vsys上,对于三个不同的电路板,总是首先出现U4故障。 我们已经检查了PCB,电路板上没有故障。 当我们仅使用U2并移除U4时,U2也会在一段时间后断裂。   

对于充电器,我们还更改了rlim以减少输入电流,但它不起作用。 我们没有用于充电器的I2C主机。  

我附上了我们的示意图。  如需有关TPS6.3802万DLAR为何持续短路的任何帮助,我们将不胜感激。  

 我们注意到,我们的电感器是不够的,但用另一个电感器代替了它,它在几秒钟后仍然是坏的。  

零件在断裂之前不会变热。

此致

道格拉斯

e2e.ti.com/.../Intelli_2D00_Cell-PSU-ver-01.00-PCB-Sch-files.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Douglas:

    我认为您描述中的"短路"是指PIN L2或OUT对GND短路,对吗?

    如果是,您是否可以共享您的布局? 它始终存在高电压输出的危险 ,并且需要一个真正良好的布局以确保寄生电感器足够小。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这里是PCB布局,它是为机器人零件复制的。 正如我之前提到的,我们确实注意到使用了错误的电感器,我们将其替换为一个足够的电感器。 但是它不能安装在电路板上。我们必须进行电线修改。 我们确实尽量缩短了电线的使用时间。 这是否仍会导致零件断裂?

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Douglas:

    请参阅随附的图片,这将是一个更好的布局。

    引脚GND是电源GND,最好直接连接输出端的GND和引脚GND。

    在您的应用中,在电源环路切换过程中,寄生电感器会导致峰值,输出为5V,实际峰值电压为5V+Vspike。  

    我不是100 % ,我不确认根本原因是您的布局,但我认为这很可能。  

    不幸的是,很难检查您是否可以直接连接输出盖的GND和引脚GND,而不是通过,并尽可能地将输出盖移除。这可能有助于查找根本原因。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我们将尝试用一根小线将GND针脚连接到盖子的接地端。 在这个阶段,这是我们唯一的选择,因为我们无法在时间表中重做PCB。  

    我会尽量缩短电线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Douglas:

    等待您的好消息  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们尽可能减少了电感器的导线,然后添加了从电流帽到接地引脚的路径。  

    一切似乎都在运转。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Douglas:

    好消息...

    此致

    TAO