你好,
我们制造的电路接收电压介于1.6V和2V之间,然后需要为电池充电并为系统供电。
我们需要提供2A,但基本上是复制电路以实现冗余。 我们使用这种方法的原因是为了使我们能够实现当前的目标,而我们受到可用零件的极大限制。
我们已经单独测试了所有组件,但 TPS6.3802万DLAR会在一段时间后继续创建短路,即使没有负载也是如此。 在vsys上,对于三个不同的电路板,总是首先出现U4故障。 我们已经检查了PCB,电路板上没有故障。 当我们仅使用U2并移除U4时,U2也会在一段时间后断裂。
对于充电器,我们还更改了rlim以减少输入电流,但它不起作用。 我们没有用于充电器的I2C主机。
我附上了我们的示意图。 如需有关TPS6.3802万DLAR为何持续短路的任何帮助,我们将不胜感激。
我们注意到,我们的电感器是不够的,但用另一个电感器代替了它,它在几秒钟后仍然是坏的。
零件在断裂之前不会变热。
此致
道格拉斯
e2e.ti.com/.../Intelli_2D00_Cell-PSU-ver-01.00-PCB-Sch-files.PDF