This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.642万-Q1:SW波形出现过冲和下冲

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089322/lm26420-q1-sw-waveforms-appear-overshoot-and-undershoot

部件号:LM2.642万-Q1
主题中讨论的其他部件:LM2.642万

HI LM2.642万-Q1在测试LM2.642万的输出开关时,测试发现开关波形过冲和下冲非常严重,下冲达到1.05V,过冲为0.7V,输入为3.3V,两个输出分别为1.8V和1.8V。 1.1V,负载为0.5A~0.6A。 请帮助检查原理图,是否有解决过冲和下冲的解决方案?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果有任何可能使用 我们最新的双转换器之一,那么我建议您这样做。 您将在性能,大小,可用性,成本等方面获得许多优势

     TPS6244x-Q1是 LM2.642万-Q1的后续产品 。https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6.2442万-q1.pdf?

    原理图看起来不错。 但是,我有一些建议,

    • 如果设计不当,输入端的LC滤波器可能会导致稳定性问题。 您是否对此应用有特定的噪音要求?  
    • 请确认当前BOM的环路稳定性。  
    • 此设备不需要馈送前向电容器。

    -交换机节点振铃是由多种原因造成的,最重要的是要有一个良好的布局实践。  您是否可以共享布局以供审核?

    -有其他方法可以最大限度地减少 交换节点振铃,如以下应用说明中所述。

       https://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf?

       https://www.ti.com/lit/an/slua831a/slua831a.pdf?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好,Febin  
    • 非常感谢您的回答
    • 如果设计不当,输入端的LC滤波器可能会导致稳定性问题。 您是否对此应用有特定的噪音要求?  
    • 回复:对输出噪音没有特殊要求,可以不超过EMC限制  
    • 请确认当前BOM的环路稳定性。  
    • 回复:坠落载荷:   半负载:Ω
    • 此设备不需要馈送前向电容器。
    • 回答:您能解释一下为什么要拆下前馈电容器吗?

    布局 如下:另请帮助查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    -使用上述BOM时,应用程序看起来很稳定。  

    -关于前馈电容器(CFF),  

    我的意思是,数据表中没有明确提及使用额外的外部CFF来提高瞬态响应或稳定性。 此设备具有内部补偿功能,因此易于使用,并且只需少量外部组件。 如果您可以在没有CFF的情况下获得所需的性能,那么也可以。 但是,决定权在于客户。

    我将在今天晚些时候提供有关布局的反馈。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我查看了版式,以下是我的反馈。

    - FB引脚和SW引脚可能会从其附近的其他测试点接收噪音。 我建议避免在噪音敏感引脚附近出现任何不必要的测试点。

    - R270和R283的GND连接远离IC的GND。 不建议这样做。 IC的所有部件都应共用一个接地点。 通过将它们侧向翻转,您可以很容易地实现这一目标。

    - L201是否为屏蔽电感器?

    - 如果没有输入滤波器,您的应用的EMC限制是否超过?

    -主板有多少层? 堆栈是什么样子的?

    底层是否有冗余接地平面?

    应用程序是什么?  

    LM2.642万-Q1的负载是多少?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin  

    非常感谢 ,下面是我的答案

    - R270和R283的GND连接远离IC的GND。 不建议这样做。 IC的所有部件都应共用一个接地点。 通过将它们侧向翻转,您可以很容易地实现这一目标。

    回复:

    - L201是否为屏蔽电感器?

    π:L201是一种滤波电感器,型电路滤除波纹

    -如果没有输入滤波器,您的应用的EMC限制是否超过?

    答复:如果没有尝试删除它,则应有一个边距。 有与LM2.642万-Q1相同类型的产品通过EMC认证

    -主板有多少层? 堆栈是什么样子的?

    回复:8层  

    底层是否有冗余接地平面?

    回复:博特

      中间  

    应用程序是什么?

    答复:适用于IVI车辆驾驶舱主机,1V8,提供串行器,调谐器,时钟发生器,闪光,CVBS。 1V1提供给串行器,

    - LM2.642万-Q1的负载是多少?

    有关:1.8V负载570mA,1.1V负载470mA,两个SW波形都是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    连接通过哪一层? 顶层的组件和通过第二层的GND连接?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有任何更新?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    问题已解决

    添加Snubber可求解

    增加R=2.7欧姆,C=4.7nF过冲得到改进

    非常感谢您的回答

    此外,还使用接地弹簧,并改进了附近的接地波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    太棒了! 之前分享的App Note中对此进行了解释。

    我将继续并结束这一主题。 如果 您同意,请点击'Resolved '(已解决)。

    此致,

    费宾