This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8.2822万:输出电压显示早于预期

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094535/tpsm82822-output-voltage-appears-earlier-than-expected

部件号:TPSM8.2822万

您好,

我使用TPSM8.2822万生成1.5V和3.3V电压。
首先是1.5V,然后是3.3V

但测试结果是,首先是3.3V,然后是1.5V。

TPSM8.2822万在没有EN信号的情况下工作和输出是否有任何可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    您能否探测两个设备的EN引脚? 同时确保   两个电源输入针脚处的VIN在启动期间不会折叠。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Varun:

    我已探测出两者的输出和EN。

    CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)

    VDD3V3明显出现在VDD3V3的EN之前

    我将CH2更改为输入5V。 VDD3V3似乎在跟随输入而上升,而不是等待EN信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    看起来两个滑轨都是在EN信号变高之前打开的。 这是不正常的。 您能否删除C107和C102并查看它们的行为?

    您是否还可以 用对地短路来更换C107和C102, 并确认两个设备是否都无法启动?  

    我还记得在另一个E2E帖子中,当处理器连接到3.3V导轨时,您遇到了问题。 当处理器断开连接时,此顺序问题是否仍然存在?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    感谢您的支持!

    以下波形是C107和C102被删除。

    VDD3V3仍在EN信号之前积聚。

    CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)

    以下波形是C107和C102被0欧姆电阻器取代。

    VDD3V3仍在积聚,没有EN信号。

    CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)

    以下波形是BC15 (VDD3V3至处理器),C107和C102被移除。

    一切都大致正常。

    CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)

    这使我困惑。

    实际上,电源累积的错误顺序不会使处理器异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    电压的最后一个图解看起来 更正常。 但 在这个图中,你还会看到3V3在启用之前稍微充电。 问题可能是1V5_OK (VDD3V3的EN)上的小峰(标记为红色)。 能否使用1.8V电压来拉U9 (1V5器件)的PG。

    您能否检查与探测或探测位置相关的问题是否导致了先前的问题?

    当EN 过低时,VDD3V3打开的示波器镜头没有意义。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    我已经收回了我返工的所有部件(包括从BC15,VDD3V3恢复到处理器)。

    我 使用1.8V电压来拉U9 (1V5器件)的PG。

    未出现小峰值(我认为峰值是移除C102和C107导致的)。

    VDD3V3异常,在VDD3V3 EN之前仍打开。

    我不知道有什么问题会不会解决,我仍在寻找原因。

    CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    BC15处的3.3V电压是否与您显示的最新图片相同?

    您能否检查是否不存在焊接问题,因为EN引脚就在VIN引脚旁边,并且可能有一些焊接桥使其短路。

    PG信号中出现小峰值的原因是,当VIN低于UVLO时,PG具有高阻抗。 这就是 当5V加速时出现峰值的原因。 一旦5V电压通过UVLO,您就不会看到该峰值。 我只是想确保这个峰值 不会导致3.3V打开。 这就是为什么我要求使用较低的上拉电压(如1.8V)。 C102还有助于过滤此峰值。

    您是否也尝试在靠近设备引脚的位置探测EN引脚电压? -靠近EN引脚的VIA也应该足够好。 只是为了确保我们确切知道设备的EN引脚 所看到的电压。

    您可以尝试做的另一件事是探测IC上的SW节点-您必须检查IC顶部电感器上的哪个端子SW。 然后,我们可以检查设备是否真正打开,或者输出上的其它内容是否正在向上拉3.3V导轨。 在执行此操作时,您还可以探测3.3V导轨的PG (3V3_OK)吗?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    我认为问题出在处理器上。

    我用肖特基二极管替换了BC15 (VDD3V3至+3V3-A),并探测了VDD3V3和+3V3_A

    我发现+3V3_A导轨上有3.67V电压。 这应该来自处理器。

    CH1:VDD1V5,CH2:+3V3_A,CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    感谢您提供信息。 只是为了确认一下,您是否可以断开BC15并检查3.3V和1.5V导轨是否正常启动?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    是的,如果BC15断开,VDD3V3和VDD1V5将正确启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    感谢您的确认。 处理器的其中一个针脚+3.3V_A可能配置不正确。

    我将关闭此线程,因为我们知道它不是TPSM8.2822万的问题。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,
    没问题,感谢您的支持。