您好,
我使用TPSM8.2822万生成1.5V和3.3V电压。
首先是1.5V,然后是3.3V
但测试结果是,首先是3.3V,然后是1.5V。
TPSM8.2822万在没有EN信号的情况下工作和输出是否有任何可能的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用TPSM8.2822万生成1.5V和3.3V电压。
首先是1.5V,然后是3.3V
但测试结果是,首先是3.3V,然后是1.5V。
TPSM8.2822万在没有EN信号的情况下工作和输出是否有任何可能的原因?
您好,Varun,
感谢您的支持!
以下波形是C107和C102被删除。
VDD3V3仍在EN信号之前积聚。
CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)
以下波形是C107和C102被0欧姆电阻器取代。
VDD3V3仍在积聚,没有EN信号。
CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)
以下波形是BC15 (VDD3V3至处理器),C107和C102被移除。
一切都大致正常。
CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)
这使我困惑。
实际上,电源累积的错误顺序不会使处理器异常。
你好,Hung-liang,
电压的最后一个图解看起来 更正常。 但 在这个图中,你还会看到3V3在启用之前稍微充电。 问题可能是1V5_OK (VDD3V3的EN)上的小峰(标记为红色)。 能否使用1.8V电压来拉U9 (1V5器件)的PG。
您能否检查与探测或探测位置相关的问题是否导致了先前的问题?
当EN 过低时,VDD3V3打开的示波器镜头没有意义。
此致,
瓦伦
您好,Varun,
我已经收回了我返工的所有部件(包括从BC15,VDD3V3恢复到处理器)。
我 使用1.8V电压来拉U9 (1V5器件)的PG。
未出现小峰值(我认为峰值是移除C102和C107导致的)。
VDD3V3异常,在VDD3V3 EN之前仍打开。
我不知道有什么问题会不会解决,我仍在寻找原因。
CH1:VDD1V5,CH2:1V8_OK (VDD1V5的EN),CH3:VDD3V3,CH4:1V5_OK (VDD3V3的EN)
你好,Hung-liang,
BC15处的3.3V电压是否与您显示的最新图片相同?
您能否检查是否不存在焊接问题,因为EN引脚就在VIN引脚旁边,并且可能有一些焊接桥使其短路。
PG信号中出现小峰值的原因是,当VIN低于UVLO时,PG具有高阻抗。 这就是 当5V加速时出现峰值的原因。 一旦5V电压通过UVLO,您就不会看到该峰值。 我只是想确保这个峰值 不会导致3.3V打开。 这就是为什么我要求使用较低的上拉电压(如1.8V)。 C102还有助于过滤此峰值。
您是否也尝试在靠近设备引脚的位置探测EN引脚电压? -靠近EN引脚的VIA也应该足够好。 只是为了确保我们确切知道设备的EN引脚 所看到的电压。
您可以尝试做的另一件事是探测IC上的SW节点-您必须检查IC顶部电感器上的哪个端子SW。 然后,我们可以检查设备是否真正打开,或者输出上的其它内容是否正在向上拉3.3V导轨。 在执行此操作时,您还可以探测3.3V导轨的PG (3V3_OK)吗?
此致,
瓦伦