This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2028输出电压降至-0.55V

Guru**** 2552650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093613/tps7a20-tps7a2028-vout-drop-to--0-55v

部件号:TPS7A20

您好,先生,

如果IC无电源且输出针脚上显示-0.55V,IC是否会损坏?

2.8V输出仅为半CMOS传感器设备供电。

但是,当传感器获得环境光线时,输出电压下降现象。 (LDO和CMOS传感器不能通电)

TPS7A2028示意图:

输出电压波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry,  

    0.55V的输出电压低于-0.3V,因此可能会损坏设备。

    如果器件断电且产生-0.55V电压,则负载可能是从LDO中拉出电流。  

    环境光是否打开CMOS传感器? 示波器镜头上有哪些不同的信号? 多个单位是否观察到该结果?

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    环境光是否打开CMOS传感器? =>当灯亮起至60K lux时,客户将获得-0.55V输出电压。

    示波器镜头上有哪些不同的信号? => CMOS传感器需要三个2.8V的电源,请参见下图。

    多个单位是否观察到该结果? =>相同的CMOS传感器。

    AR0230CS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry,

    如需进一步说明,

    无环境光时,LDO的输出电压是多少?

    相对于原理图上的LDO,正在测量的3个信号在哪里? (VAA看起来像是在LDO输出上电感器后面,而在CMOS传感器前面。 VAAPIX和VDDPLL在哪里?)

    多个LDO单元是否观察到该结果(Vout =-0.55V)?

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    无环境光时,LDO的输出电压是多少? =>无环境光为0V输出,光亮高达60K lux,客户将获得-0.55V输出电压。 两个输出电压结果都不能为IC供电。

    多个LDO单元是否观察到该结果(Vout =-0.55V)? =>否,只使用了一个TPS7A2028。

    相对于原理图上的LDO,正在测量的3个信号在哪里? (VAA看起来像是在LDO输出上电感器后面,而在CMOS传感器前面。 VAAPIX和VDDPLL在哪里?) =>请参阅以下示意图。

    半部分上AR0230示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry,

    如果可能,客户能否使用不同的LDO测试此结果? 最好是排除产生这些结果的LDO受损的可能性。

    但是,问题似乎出在CMOS传感器,而不是LDO,因为环境光线会导致输出的变化。  

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我的客户知道问题出在CMOS传感器,而不是LDO。 他们将在LDO Vout上添加一个外部电路来解决此问题。

    他们想知道在LDO输出电压降至-0.3V以上后可能产生的副作用是什么?
    输出电压降至-0.55V后,LDO损坏的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry,

    我们建议在数据表指定的绝对最大额定值内工作,以避免损坏设备

    客户可以将正向电压小于0.3V的二极管与LDO输出端的LDO和GND并联放置。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy