您好,先生,
如果IC无电源且输出针脚上显示-0.55V,IC是否会损坏?
2.8V输出仅为半CMOS传感器设备供电。
但是,当传感器获得环境光线时,输出电压下降现象。 (LDO和CMOS传感器不能通电)
TPS7A2028示意图:
输出电压波形:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生,
如果IC无电源且输出针脚上显示-0.55V,IC是否会损坏?
2.8V输出仅为半CMOS传感器设备供电。
但是,当传感器获得环境光线时,输出电压下降现象。 (LDO和CMOS传感器不能通电)
TPS7A2028示意图:
输出电压波形:
您好,先生,
无环境光时,LDO的输出电压是多少? =>无环境光为0V输出,光亮高达60K lux,客户将获得-0.55V输出电压。 两个输出电压结果都不能为IC供电。
多个LDO单元是否观察到该结果(Vout =-0.55V)? =>否,只使用了一个TPS7A2028。
相对于原理图上的LDO,正在测量的3个信号在哪里? (VAA看起来像是在LDO输出上电感器后面,而在CMOS传感器前面。 VAAPIX和VDDPLL在哪里?) =>请参阅以下示意图。
半部分上AR0230示意图: