请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.6952万 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO,
我在BQSTUDIO中遇到过类似错误的问题。 至少有两个寄存器不从文件导入:
- 校准:电流:CC增益
- 校准:电流:容量增益
我可以在BQ7.6952万中输入一个值并将其写入。 我可以从BQ7.6952万中读回来。 我可以在导出的CSV文件中看到该值。 但当我尝试导入文件时,似乎忽略了CSV中的值。
我验证了最新版本(1.3 .111.1)的情况。 我知道这是测试版本(不是稳定版本),但最新的稳定版本尚不支持BQ7.6952万固件,因此我们必须使用测试版本。
现在,我们的解决方法是加载配置,然后手动更改这两个寄存器。
在相关主题上,TRM说 容量增益只是CC增益乘以常数,但在bqStudio中,该值应该是什么? 它应该只是感应电阻值,就像CC增益寄存器一样(例如 如果您有1欧姆感应电阻器,则两者均为1欧姆)?