This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万:某些寄存器未在BQSTUDIO中导入

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094882/bq76952-some-registers-not-importing-in-bqstudio

部件号:BQ7.6952万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

我在BQSTUDIO中遇到过类似错误的问题。 至少有两个寄存器不从文件导入:

  • 校准:电流:CC增益
  • 校准:电流:容量增益

我可以在BQ7.6952万中输入一个值并将其写入。 我可以从BQ7.6952万中读回来。 我可以在导出的CSV文件中看到该值。 但当我尝试导入文件时,似乎忽略了CSV中的值

我验证了最新版本(1.3 .111.1)的情况。 我知道这是测试版本(不是稳定版本),但最新的稳定版本尚不支持BQ7.6952万固件,因此我们必须使用测试版本。

现在,我们的解决方法是加载配置,然后手动更改这两个寄存器。

在相关主题上,TRM说 容量增益只是CC增益乘以常数,但在bqStudio中,该值应该是什么? 它应该只是感应电阻值,就像CC增益寄存器一样(例如 如果您有1欧姆感应电阻器,则两者均为1欧姆)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    我们建议必须从bqStudio的校准选项卡执行校准以设置这些值。bqStudio设计为在导入期间忽略校准值。 校准值特定于板,因此不应覆盖这些值。 我们建议必须从bqStudio中的校准选项卡执行校准,以设置这些值。  可以从“首选项”菜单更改此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了,那好多了。 我要测试一下!