This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5601万:澄清BQ2.4296万M面临的I2C问题

Guru**** 2549810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089199/bq25601-clarifications-on-i2c-issues-faced-with-bq24296m

部件号:BQ2.5601万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4296万M

大家好,  

我们注意到 BQ2.4296万M在当前设计中存在2个问题。 由于我们正在进行新的设计,计划更改为 BQ2.5601万。 在选择充电器之前,需要很少的说明。  

1.在当前设计中,I2C上拉电阻 器连接到vsys生成的3.3V电压。 因此,在某些设备上,I2C通信有时会出现问题,例如,

A)当通过I2C启用装运模式时,某些设备在连接VBUS时不会退出装运模式。 此问题在此处描述(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/68.0331万/bq24190-shipping-mode-issue)2.419万)

B)当蓄电池在低于切断 电压的情况下放电时,蓄电池保护电路将切断蓄电池输出。 连接VBUS后,蓄电池既不充电,充电器也不提供vsys。 此问题在此处描述(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/104.008万/bq2.4296万 m -no-vsys-output)

 BQ2.5601万是否适用于上述两种情况? 请确认。 要求解释 为解决上述问题而对BQ2.5601万进行了哪些修改。  

2.我们有5V/200mA负载连接到BQ2.5601万的PMID引脚。连接VBUS时,PMID是否直接从VUSB获得电源? 它是否会影响电池充电功能,Vsys输出或输入电流调节?  我了解  启动升压模式时的30毫秒内置延迟。  

此致,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    1. BQ2.5601万的架构 与BQ2429x完全不同。 它没有这些BQ2429x方案

    2.在充电模式下,PMID通过Q1 RBFET连接到VBUS。

    3.在充电模式和升压模式下,PMID没有有效电流限制。 系统设计应确保PMID不会过载。

    1)在充电模式下,IINDPM基于VBUS电流,支持SYS电流,电池充电电流和PMID电流。   当总输出功率超过输入功率能力时,DPM可能会触发。

    2)在升压模式下,Q1 RBFET电流限制仅在升压负载连接到VBUS时有用。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁  

    我应该将升压负载连接到VBUS或PMID。 建议使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    对于BQ2.5601万,请在VBUS处连接增压负载。 有关  详细信息,请参阅www.ti.com/.../sluubl4a.pdf 2.3 4 Boost Mode Verification上的EVM用户指南。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁  

    谢谢你。  

     当vsys_min设置为3.5V时。 您能否确认以下条件为真。
    答 VBUS为presesnt,VBAT为< vsys_min,vsys = vsys_min + 180mV
    B. VBUS是presesnt,VBAT是> vsys_min,vsys = BATFET的VBAT + VDS
    C. VBUS不存在且VBAT > vsys_min,vsys = VBAT - BATFET和升压负载的ISYS*RDSon将通过Q1调节为5V
    D. VBUS不存在且VBAT < vsys_min,vsys = VBAT - BATFET和升压负载的ISYS*RDSon将通过Q1调节为5V

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    请 参阅 下面的并 参阅 D/s上的9.3 .5.1 窄型VDC体系结构以了解详细信息。

    1. vsys_min仅在存在有效VBUS时适用。

    2. B在启用充电时为真。

    3. c和d,IBAT应取代ISYS。 仅当启用了增压模式且满足所有增压条件时,增压输出才可用。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁  

    MCU通过充电器的vsys供电。 MCU IO引脚是否可以连接到充电器的QON引脚,以便从MCU进行系统重置?

    即使连接了VBUS,是否也有执行系统重置的选项?

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    1. 只要 它适合 /QON引脚逻辑,就应该正常。

    2.不

    谢谢!

    宁。