Other Parts Discussed in Thread: LM3423
我计划在 降压配置中使用LM3423,输入电压为25V,最大输出电流为5A (19.6V)。
但我在PSpice中没有获得任何参考设计,用于具有降压配置的LM3423 TI。
因此,请为 TI工具的PSpice提供降压模式下的LM3423参考设计以进行仿真。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bhasha,您好!
这超出E2E的范围。 我们在以下网站的设计工具和模拟下提供了处于增强模式的LM3423模型。 您需要使用该模型来生成自己的降压模型。
谢谢Tuan
您好,Tuan
我修改了LM3423作为降压模式电路,遇到了一个输入LED电流问题,例如方波从0A变为5.3A (预期非零条件输入电流),但输出电流仍然是线性的
因此,请帮助我根据我的要求(如上所述)使输入电流
请在下面的TINA TI中找到附加的模拟
你好
您是否通过以下链接在TI的设计工具和仿真下下载了设计文件,或者您是如何获取设计文件的? 如果您有PSpice,则它应该已经是PSpice设计文件,则不会导入。 如果您没有PSpice,则可以通过以下链接请求下载程序。

谢谢Tuan