This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423:需要有关模拟和放大的帮助;测量LED驱动器的启动时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093119/lm3423-need-help-to-simulate-measure-the-on-time-of-led-driver

部件号:LM3423

我计划在 降压配置中使用LM3423,输入电压为25V,最大输出电流为5A (19.6V)。

但我在PSpice中没有获得任何参考设计,用于具有降压配置的LM3423 TI。

因此,请为 TI工具的PSpice提供降压模式下的LM3423参考设计以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhasha,您好!

    这超出E2E的范围。  我们在以下网站的设计工具和模拟下提供了处于增强模式的LM3423模型。  您需要使用该模型来生成自己的降压模型。

    LM3423数据表,产品信息和支持| TI.com

    谢谢Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan  

    我修改了LM3423作为降压模式电路,遇到了一个输入LED电流问题,例如方波从0A变为5.3A (预期非零条件输入电流),但输出电流仍然是线性的

    因此,请帮助我根据我的要求(如上所述)使输入电流  

     

    请在下面的TINA TI中找到附加的模拟

    e2e.ti.com/.../LM3423_5F00_BUCK.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhasha,您好!

    请下载并使用PSpice模型而不是TINA。

    谢谢Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试导入LM3423的PSpice模型时出现错误


    因此,请同时检查上述文件中的电路并分享您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否通过以下链接在TI的设计工具和仿真下下载了设计文件,或者您是如何获取设计文件的?  如果您有PSpice,则它应该已经是PSpice设计文件,则不会导入。  如果您没有PSpice,则可以通过以下链接请求下载程序。

    LM3424数据表,产品信息和支持| TI.com

    谢谢Tuan