This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:温度保护OTD不起作用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093259/bq28z610-r1-temperature-protection-otd-doesn-t-work

部件号:BQ28Z610-R1

您好,  

在60°C (环境温度)下进行测试时,我排气9A。 当上升温度时,我们将达到>75°C (阈值保护)。 但是,温度似乎不起作用。

 此处为DataFlash: e2e.ti.com/.../DF_5F00_OT.gg.csv

在这里,打印屏幕将显示寄存器/标志:  

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Charles-Elie:

    在当前配置中(检查共享的屏幕截图),您已将FET_EN =0设置为继续测试。 当FET_EN =0时,固件不在FET的控制范围内。 FET_EN =0用于测试手动切换FET。

    看起来您确实在.gg文件中启用了OTD保护,并且设置了SafetyStatus()[OTD],因此,如果FET_EN =1,则仪表将禁用DSG FET。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:  

    没错。 但FET_EN = 1也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Charles-Elie:

    确保在更新与安全值或FET相关的参数之间发出重置命令。 您可以在Mfg status init寄存器中设置引导时FET_EN =1。

    我再次查看了您的.gg文件,您似乎没有在FET选项中设置OTFET。 您必须设置此选项,以便FET在OT保护中激活。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Wyatt。

    此致。