请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3823 您好:
请帮助推荐更合适的产品监视器,谢谢!!!
客户正在查看TPS3823-33DBVR。
要求:符合EN ISO 1.3849万标准的电动助力电动汽车,主要在欧洲,sot-23-5封装,尺寸合适,比其小,然后用于3.3V系统。 时间为1.3 ~ 4.5 seconds,10或13个字符串
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
请帮助推荐更合适的产品监视器,谢谢!!!
客户正在查看TPS3823-33DBVR。
要求:符合EN ISO 1.3849万标准的电动助力电动汽车,主要在欧洲,sot-23-5封装,尺寸合适,比其小,然后用于3.3V系统。 时间为1.3 ~ 4.5 seconds,10或13个字符串
您好,Jimmy:
非常感谢这一说明,TPS3823-33QDBVRQ1是一个值得考虑的选项。 但是,我建议 客户也看看我们最新的看门狗器件,例如 TPS3851-Q1。 希望这能有所帮助,否则请告诉我们您还需要什么。
谢谢!
ISA