This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TI推荐

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093662/tps3823-ti-recommendation

部件号:TPS3823

您好:

请帮助推荐更合适的产品监视器,谢谢!!!

客户正在查看TPS3823-33DBVR。

要求:符合EN ISO 1.3849万标准的电动助力电动汽车,主要在欧洲,sot-23-5封装,尺寸合适,比其小,然后用于3.3V系统。 时间为1.3 ~ 4.5 seconds,10或13个字符串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的联系! 您能否再次确认时间要求? 当您提到Time is 1.3 ~ 4.5 seconds (时间为秒)时,您是指重置时间延迟还是看门狗超时时间需要该时间持续时间? 是否也必须具有看门狗禁用引脚? 感谢您的澄清!

    谢谢!

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Isa:á n

    它主要是一种看门狗功能。 当MCU有一段时间没有运行时,它将被重置。 1.3 ~ 4.5 seconds表示此时间。  对于引脚 禁用或不禁用, 无特殊要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    非常感谢这一说明,TPS3823-33QDBVRQ1是一个值得考虑的选项。 但是,我建议 客户也看看我们最新的看门狗器件,例如 TPS3851-Q1。 希望这能有所帮助,否则请告诉我们您还需要什么。

    谢谢!

    ISA