您好,
我观察了TPS5.6339万设计的行为。 我有一个来自直流-直流12V的输入,并使用 TPS5.6339万降压至3.3V。 此电源提供给MCU子卡,以为MCU供电。
在没有MCU卡的情况下,我看到输出电压是3.33V。 当我连接MCU子卡时,电压会增加到3.421V。 以下是示意图供您参考。
请告诉我什么会导致电压升高。 提前感谢!
此致,
Anand M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我观察了TPS5.6339万设计的行为。 我有一个来自直流-直流12V的输入,并使用 TPS5.6339万降压至3.3V。 此电源提供给MCU子卡,以为MCU供电。
在没有MCU卡的情况下,我看到输出电压是3.33V。 当我连接MCU子卡时,电压会增加到3.421V。 以下是示意图供您参考。
请告诉我什么会导致电压升高。 提前感谢!
此致,
Anand M
您好 ,Anand ,
通常,由于负载调节,当负载发生变化时,输出电压可能会稍有变化 ,而变化将非常小< 0.1。 您可以参考数据表中的以下曲线。
您可以使用E-load检查它是否与负载相关。
如果负载不是电压增加的原因,请帮助分享有关此问题的更多详细信息。
1.您测量的是哪一个测试点-输出电压?
2.加载变化是什么?
3.在单个波形中捕获"连接"力矩--VIN+VOUT+SW+Indutor电流的波形,并提供 一些放大细节。
4.捕获 "3.33V"波形与"3.421V"波形-VIN+VOUT+SW+Inducutor
BRS,
年轻
尊敬的年轻人:
我已捕获VOUT和SW波形供您参考。
输出和开关-无负载:
带负载的输出电压和开关电压:
是否是输出上的噪声耦合?
我还注意到,在示意图中,EN直接连接到Vin。 但数据表建议EN小于6V。 我在EN引脚上添加了分压器网络,并将电压设置为3.6V。 但问题仍然存在。 还提供了布局供您参考。
...
请让我知道你对这一问题的看法。
此致,
Anand M
您好,Anand:
很好的锁扣,EN电压应小于6V,您可以像这样添加电阻器,或者直接移除R56。
波形上的噪声看起来很大,请确保在C46上使用配线间环路测量输出电压,最好使用20MHz带宽来过滤高频率噪声。
设备似乎在轻负载下工作,即使是在负载下,对吗? 通常,由于频率较低,ECO模式下的输出纹波将大于CCM模式。您可以参阅 数据表中的图23 ~25。 但它的波纹似乎太大。
如何测量 “3.33V”和 “3.421V”? 通过探头或 万用表?
关于布局, 注意到BST迹线放在IC下,不建议这样 做。
是否未显示GND层? 建议使用IC的GND轨迹,以使其 尽可能宽
很抱歉,我可以使用2个屏幕截图来创建更多路由和放置图像。
BRS,
年轻
您好,Anand:
很抱歉回复太晚。
在调试过程中,您可以尝试重新路由BST跟踪,以查看是否有任何改进。
关于轻负载行为,您可以同时检查FSW和电感器电流。
如果FSW 处于欠锁状态,电感器电流谷接触零,设备将在ECO模式下工作。
如果FSW与CCM模式相同,并且电感器电流谷接触零,则设备将在DCM模式下工作。
其他则处于CCM模式。
ECO模式设置为提高效率,同时会产生更大的输出波纹。
BRS,
年轻