This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.6339万:连接负载时输出电压升高

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093656/tps56339-output-voltage-increase-when-load-is-connected

部件号:TPS5.6339万

您好,

我观察了TPS5.6339万设计的行为。 我有一个来自直流-直流12V的输入,并使用 TPS5.6339万降压至3.3V。  此电源提供给MCU子卡,以为MCU供电。

在没有MCU卡的情况下,我看到输出电压是3.33V。 当我连接MCU子卡时,电压会增加到3.421V。 以下是示意图供您参考。

请告诉我什么会导致电压升高。  提前感谢!

此致,

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Anand ,

    通常,由于负载调节,当负载发生变化时,输出电压可能会稍有变化 ,而变化将非常小< 0.1。 您可以参考数据表中的以下曲线。

    您可以使用E-load检查它是否与负载相关。

    如果负载不是电压增加的原因,请帮助分享有关此问题的更多详细信息。

    1.您测量的是哪一个测试点-输出电压?  

    2.加载变化是什么?

    3.在单个波形中捕获"连接"力矩--VIN+VOUT+SW+Indutor电流的波形,并提供 一些放大细节。

    4.捕获 "3.33V"波形与"3.421V"波形-VIN+VOUT+SW+Inducutor  

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的年轻人:

    我已捕获VOUT和SW波形供您参考。

    输出和开关-无负载:

    带负载的输出电压和开关电压:

    是否是输出上的噪声耦合?

    我还注意到,在示意图中,EN直接连接到Vin。 但数据表建议EN小于6V。 我在EN引脚上添加了分压器网络,并将电压设置为3.6V。 但问题仍然存在。  还提供了布局供您参考。

     ...       

    请让我知道你对这一问题的看法。

    此致,

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    很好的锁扣,EN电压应小于6V,您可以像这样添加电阻器,或者直接移除R56。

    波形上的噪声看起来很大,请确保在C46上使用配线间环路测量输出电压,最好使用20MHz带宽来过滤高频率噪声。

    设备似乎在轻负载下工作,即使是在负载下,对吗? 通常,由于频率较低,ECO模式下的输出纹波将大于CCM模式。您可以参阅 数据表中的图23 ~25。 但它的波纹似乎太大。  

    如何测量 “3.33V”和 “3.421V”? 通过探头或 万用表?  

    关于布局, 注意到BST迹线放在IC下,不建议这样 做。

    是否未显示GND层? 建议使用IC的GND轨迹,以使其 尽可能宽

    很抱歉,我可以使用2个屏幕截图来创建更多路由和放置图像。

    BRS,

    年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    感谢您的即时响应。 是的, 最初使用万用表测量时,我的电压为"3.33V"和"3.421V"。 在示波器上探测时,我得到了每个开关脉冲输出上的短脉冲。

    在布局方面,设备在IC下方有坚实的接地平面。

    我是否可以使用跳线重新布置BST?

    如何在 近载荷条件下抑制此行为?

    此致,

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     Yough将在下星期一回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    很抱歉回复太晚。

      在调试过程中,您可以尝试重新路由BST跟踪,以查看是否有任何改进。

    关于轻负载行为,您可以同时检查FSW和电感器电流。

    如果FSW 处于欠锁状态,电感器电流谷接触零,设备将在ECO模式下工作。

    如果FSW与CCM模式相同,并且电感器电流谷接触零,则设备将在DCM模式下工作。

    其他则处于CCM模式。  

    ECO模式设置为提高效率,同时会产生更大的输出波纹。

    BRS,

    年轻