Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件:BQ2.7531万-G1,BQSTUDIO
您好,
我们正在将BQ2.7531万-G1与bq2.4192万充电器一起使用,我们希望测试充电安全计时器。 在我们的情况下,仪表控制充电器(GG_CHRGRCTL_ENABLE)。
bqStudio中的充电器寄存器设置:
Reg0
- zh_liz=0
- VinDPM[6:3]=0110
- IINLIM[2:0]=111=3A
第1条
- REG_RESET=0
- WDT_RESET=0
- chg_config[5:4]=10=启用OTG
- SYS_MIN[3:1]=101
- BOOST_LIM=0=500mA
第2条
- ICHRG[7:2]=1.1万 =2048mA
第3条
- IPRECHG[7:4]=0000=128mA
- ITERM[3:0]=0000
第4条
- Vreg[7:2]=10.0101万=4.096V (通过仪表读取)
- BATLOWV=0=2.8V
- VRECHG=1=300mV
第5条
- en_term=0
- TERM_STAT=0
- Watchdog [5:4]=01=40秒
- en_timer=1=启用计时器
- CHG_TIMER [2:1]=00=5小时
- JEITA_ISET=0=不与bq2.7531万-G1一起使用
第6条
- BAT_COMP[7:5]=000
- VCLAMP[4:2]=111
- Treg[1:0]=11
第7条
- DPDM_EN=0
- TMR2X_EN=0
- BATFET_DIS=0
- JEITA_VSET=0
- INT_MASH[1:0]=11=INT ENABLE
第8条
- VBUS_STAT[7:6]=10
- Chrg_STAT[1:0]=10=快速充电
- DPM_STAT=1
- pg_stat=1
- THERM_STAT=0
- VSYS_STAT=0
第9条
- 看门狗故障=0
- OTG故障=0
- Chrg_fault[5:4]=00
- bat_fault=0
- NTC_FAULT[2:0]=00
Rega
- PN[5:3]=101=bq2.4192万
- TS_PROFILE = 0
- Rev[1:0]=11
我们使用了具有恒定容量的蓄电池(例如10 % SOC) 6小时,但充电6小时后, 故障寄存器REG09[5:4]=CHRG_FAULT[1] CHRG_FAULT[0] 未设置为高电平。
如何测试充电安全计时器是否正常工作?
此致,
Janhavi Rane