This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4192万:充电安全计时器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090903/bq24192-charging-safety-timer

部件号:BQ2.4192万
主题中讨论的其他部件:BQ2.7531万-G1,BQSTUDIO

您好,

我们正在将BQ2.7531万-G1与bq2.4192万充电器一起使用,我们希望测试充电安全计时器。 在我们的情况下,仪表控制充电器(GG_CHRGRCTL_ENABLE)。

bqStudio中的充电器寄存器设置:

Reg0

  • zh_liz=0
  • VinDPM[6:3]=0110
  • IINLIM[2:0]=111=3A

第1条

  • REG_RESET=0
  • WDT_RESET=0
  • chg_config[5:4]=10=启用OTG
  • SYS_MIN[3:1]=101
  • BOOST_LIM=0=500mA

第2条

  • ICHRG[7:2]=1.1万 =2048mA

第3条

  • IPRECHG[7:4]=0000=128mA
  • ITERM[3:0]=0000

第4条

  • Vreg[7:2]=10.0101万=4.096V (通过仪表读取)
  • BATLOWV=0=2.8V
  • VRECHG=1=300mV

第5条

  • en_term=0
  • TERM_STAT=0
  • Watchdog [5:4]=01=40秒
  • en_timer=1=启用计时器
  • CHG_TIMER [2:1]=00=5小时
  • JEITA_ISET=0=不与bq2.7531万-G1一起使用

第6条

  • BAT_COMP[7:5]=000
  • VCLAMP[4:2]=111
  • Treg[1:0]=11

第7条

  • DPDM_EN=0
  • TMR2X_EN=0
  • BATFET_DIS=0
  • JEITA_VSET=0
  • INT_MASH[1:0]=11=INT ENABLE

第8条

  • VBUS_STAT[7:6]=10
  • Chrg_STAT[1:0]=10=快速充电
  • DPM_STAT=1
  • pg_stat=1
  • THERM_STAT=0
  • VSYS_STAT=0

第9条

  • 看门狗故障=0
  • OTG故障=0
  • Chrg_fault[5:4]=00
  • bat_fault=0
  • NTC_FAULT[2:0]=00

Rega

  • PN[5:3]=101=bq2.4192万
  • TS_PROFILE = 0
  • Rev[1:0]=11

我们使用了具有恒定容量的蓄电池(例如10 % SOC) 6小时,但充电6小时后,  故障寄存器REG09[5:4]=CHRG_FAULT[1] CHRG_FAULT[0] 未设置为高电平。

如何测试充电安全计时器是否正常工作?

此致,

Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janhavi:

    我会在本星期四前检讨有关的登记册。 您是否还可以共享使用的原理图。

    谢谢!
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 请找到我们的示意图附件。

    此致,

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天,我们已经使用bq2.4192万充电器EVM板测试了充电安全计时器,并且安全计时器到期时间正在工作。 充电5小时后,Chrg_fault[5:4]设为1。

    使用bq2.4192万 EVM板测试结果。

    执行此测试后,我们观察到充电安全计时器功能单独与充电器一起工作,但不与bq2.7531万-G1电量监测计一起工作(电量监测计控制充电器GG_CHRGRCTL_ENABLE)。 是这样吗?

    为什么它不能与气压计一起工作?

    此致,

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janhavi:

    如何在仅限充电器测试期间将充电器与仪表隔离? 当插入仪表时,是否可能出现以下任何情况?  

    • 新的充电周期开始(请参阅9.3 .3.1 of d/s)
    • 将CE针脚高切换为低或高(充电启用)  
    • REG01[5:4]切换: 01 ->00 ->01 (充电启用)  
    • REG05[3] 切换:1->0->1 (启用安全计时器)

    在输入电压/电流调节或热调节期间,或者在设置FORM_20PCT (REG02[0])位时,安全计时器将以半正常速率计数。 您可以尝试运行测试至少2倍于正常时间,以查看是否是这种情况。

     在bqstudio的测试过程中,最好能看到量规寄存器的日志。 您还可以使用BQ2419x GUI (file->I2C登录)记录充电器寄存器。

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我没有将充电器从PCB板上的气压计上隔离。 我刚刚 单独使用了bq2.4192万充电器评估板来测试充电安全计时器功能。

    正如您前面提到的, 运行测试的时间至少是正常时间的2倍,但我已将 TMR2X_EN=0设置为禁用2倍扩展安全计时器。那么,我为什么要测试2倍正常时间?

    请查找日志文件的附件。

    e2e.ti.com/.../BQ2.7531万G1_5F00_Safety_5F00_Timer_5F00_Test_5F00_02.log

    附注:在使用bq2.7531万-G1和bq2.4192万进行测试期间,当我们使用恒定电压和SOC通过电池模拟器进行充电时,电量监测计感应电压发生变化并更新SOC。 SOC发生变化是否是安全计时器未到期的问题?

    此致,

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janhavi:

    我正在查看日志,我将在本周三之前回复您。

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    谢谢你。 正在等待您的回复。

    此致,

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janhavi:

    只要EN_TERM = 0,充电器端接将被禁用。  您可能需要记录充电器寄存器以查看何时切换此位。 主机MCU执行写入操作后是否会发生?

    从BQ2.7531万 TRM部分3.1 7 (https://www.ti.com/lit/ug/sluua96a/sluua96a.pdf)中,量表对该钻头具有只读访问权限。 在该部分中,您还可以阅读"。 。 。 仪表将禁用充电器端接功能。' --因此,仪表似乎可以禁用充电器端接。 如果您使用已完成学习周期的电池进行测试,您可能会获得更好的结果。 我将与燃油表团队核实他们是否有任何输入

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    在本例中,当我们启用 GG_CHRGRCTL_ENABLE命令时,量表读数为EN_TERM =0。 我们正在使用电池模拟器进行此测试,我们已将我们的电池型号与恒定的SOC放在一起。 这是正确的方法吗?  

    正如您在上文所述,使用已完成学习周期的蓄电池进行测试。意味着什么? 我不理解。

     

    此致,

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Janhavi:

    使用GG_CHRGRCTL_ENABLE 时,仪表 将禁用充电器自己的端接方法(如果不满足正确的条件)。  请参阅压力表TRM部分  6.10 .Vbat.2. 从日志中可以看到1.2 < 充电电压-锥形电压 (一般为4.1V)。   

    要执行有问题的测试  ,您可以尝试在仪表数据存储器(TRM 6.10 .7.3 Tm1)中设置bypass = 1。

    此致,

    尼克