This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:BQ7.835万+BQ76940</s>7.694万

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093884/bq76940-bq78350-bq76940

部件号:BQ7.694万
主题中讨论的其他部件:BQ7.835万BQ7.62万,, EV2400BQSTUDIO

尊敬的TI专家:

目前我正在设计11s锂电池系统,我使用BQ7.835万+BQ76940+BQ76200,7.694万,关于7.62万关于单元图设置,遇到一些问题,

BQ7.694万连接如下所示:

我的电池管理系统是11秒,我按如下所示设置电压图:

但我使用EV2400读取SMBus的电压,如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您的配置和寄存器设置似乎是正确的。 使用这些设置时,BQStudio应仅显示cell1 - cell11的电池电压。 是否确定AFE单元格图的寄存器已成功写入? 您是否可以再次读取寄存器以进行验证,同时刷新寄存器窗口以进行验证?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重置PCBA,IT成功。