请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.694万 主题中讨论的其他部件:BQ7.835万, BQ7.62万,, EV2400, BQSTUDIO
尊敬的TI专家:
目前我正在设计11s锂电池系统,我使用BQ7.835万+BQ76940+BQ76200,7.694万,关于7.62万关于单元图设置,遇到一些问题,
BQ7.694万连接如下所示:

我的电池管理系统是11秒,我按如下所示设置电压图:

但我使用EV2400读取SMBus的电压,如下所示: