This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:输入电容

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093965/tps25947-input-capacitance

部件号:TPS2.5947万

您好,

我想寻求有关TPS2.5947万输入电容的建议。

根据数据表的“9.3 典型应用”和“10.1 瞬态保护”部分,目前为TPS2.5947万输入选择了1 µF µ A陶瓷电容器。 但是,由于在施加输入电压时,电容器中有大浪涌电流,我将重新考虑这一点。 我有两个解决此问题的计划,我担心这些设计更改是否会对TPS2.5947万操作产生负面影响。

  • 选项1:将 µF μ L陶瓷电容器更改为具有较大ESR的电容器,例如电解电容器
  • 选项2:µF 1 μ F陶瓷电容器的电容

TPS2.5947万用于附加卡的电源输入。 在背板上热插拔插卡时,会看到大浪涌电流。 聚合物PTC,保护二极管和1 µF陶瓷电容器位于TPS2.5947万输入端和附加卡背板连接器之间。 确认从背板运行浪涌电流。

如果您能就我的顾虑,如何选择输入电容值等提供建议,我将不胜感激。

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    1.由于1uF上限而导致的浪涌将是一个问题? 我认为这将是很短的时间,应该可以接受吗?

    2.设备运行不要求使用CAP。 您可以进行调整。 您可以尝试使用0.1uF。

    此致

    Kunal Goel