请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.5947万 您好,
我想寻求有关TPS2.5947万输入电容的建议。
根据数据表的“9.3 典型应用”和“10.1 瞬态保护”部分,目前为TPS2.5947万输入选择了1 µF µ A陶瓷电容器。 但是,由于在施加输入电压时,电容器中有大浪涌电流,我将重新考虑这一点。 我有两个解决此问题的计划,我担心这些设计更改是否会对TPS2.5947万操作产生负面影响。
- 选项1:将 µF μ L陶瓷电容器更改为具有较大ESR的电容器,例如电解电容器
- 选项2:µF 1 μ F陶瓷电容器的电容
TPS2.5947万用于附加卡的电源输入。 在背板上热插拔插卡时,会看到大浪涌电流。 聚合物PTC,保护二极管和1 µF陶瓷电容器位于TPS2.5947万输入端和附加卡背板连接器之间。 确认从背板运行浪涌电流。
如果您能就我的顾虑,如何选择输入电容值等提供建议,我将不胜感激。
此致,
横田真一