This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:使LM3406可调

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093726/lm3406hv-making-lm3406-adjustable

零件号:LM3406HV
主题:TPS9.2515万中讨论的其他部件

由于TPS9.2151万不可用,我们正在尝试应对这种情况,安装一个与感应电阻器并行的5转微调电容器,以便获取部分电压并(通过微调电刷)将其发送到CS引脚。 通过这种方式,我们尝试按 情况调整LED电流。 即使修剪器上没有任何活动,我们也对芯片造成了许多损坏。

问题出在哪里? PCB布局不是很紧凑,打草机和CS引脚之间的TRAC绕 着某些组件,我不喜欢...

有人能给我们一些建议吗?

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前尚不清楚您的实施的具体情况,但您应记住CS引脚ABS最大值为7V,并且您不会超过此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚提供了一个与 R SENS并联的电位计5转100欧姆,以便通过 R SENS将电位计电刷的可变部分电压发送给CS。

    为了避免在调节电位计时出现一些潜在的不连续性,我们添加了一个2k2电阻器(绿线),但它没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将很难调试。 您是否可以通过探测来确保您没有违反任何引脚上的任何ABS最大条件?

    其次,您的项目的总体规格是什么? 您的输入电压是否小于36V且>5V? 如果是这样,我们将在几周内推出一款新器件,其模拟调节引脚与您以前使用的TPS9.2515万类似。 也许这对您来说是更好的选择。 它还与所有集成的FET同步。 我现在无法分享公共论坛的所有详细信息,但该论坛将于2022年5月在TI.com上公开可见